This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8812:开机顺序

Guru**** 2362820 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/593618/drv8812-the-power-on-sequence

部件号:DRV8812

大家好。

我想知道VM和nSleep pin的顺序。

nSleep引脚是逻辑的,因此我认为设备在VM和nSleep之间没有隔离。

如果nSleep已达到高电压,我打开设备电源,此设备是否会被损坏?

此致,
Sho

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Sho,您好!

    如果nSLEEP在设备通电时已经很高,则该设备可以正常工作。

    请参阅数据表的9.2 部分。