This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8305:F2.8069万M自定义板,InstaSPIN FOC的运行温度比InstaSPIN BLDC高得多

Guru**** 2362820 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8301
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/593284/drv8305-f28069m-custom-board-instaspin-foc-runs-much-hotter-than-instaspin-bldc

部件号:DRV8305
主题中讨论的其他部件:DRV8301

您好,

我正在使用DRV8301和F2.8069万M的自定义驱动程序板。  使用instaSPIN FOC运行我的电机相当平稳。 但是,我注意到控制器板比我预期的要热,即在500 rpm电动机转速下触碰起来很热(一个无负载的小型电动机,12 V时为~0.3A)。  

作为概念证明,我将InstaSPIN BLDC代码移植到相同的硬件平台上,并以相同的500 rpm运行电机,控制器板的冷却效果要好得多。  

可能配置相同, 80 MHz时相同的CPU频率,外部CRYSTA+ PLL,20 kHz ISR。

我能知道的唯一区别是PWM频率:FOC为60 KHz,BLDC为20 MHz。 但我真的看不出来这会导致巨大的温差。

有什么想法? 谢谢

云城

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Yuncheng,

    请观察电机相位中的电流。 这应提供FOC和BLDC之间差异的线索。