This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV2625EVM-CT:如何通过BLE连接?

Guru**** 2374090 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV2625EVM-CT
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/592844/drv2625evm-ct-how-to-connect-via-ble

部件号:DRV2625EVM-CT

您好,

如何在DRV2625EVM-CT上与BLE交互?  我可以通过SensorTag应用程序连接到它,但此应用程序是无用的。

此套件的本机IOS应用程序是什么?

此致,  

奥列格

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,Oleg,

    我们确实在DRV2625EVM-CT上实施了BLE器件,但我们还没有针对此EVM发布的应用程序。 我确实有BLE固件,如果您感兴趣,我可以通过直接消息共享。