This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8711:休眠模式和初始化

Guru**** 2362820 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/592961/drv8711-sleep-mode-and-initialization

部件号:DRV8711

根据此处的一些流量,当驱动程序处于运行状态(电机旋转等)且已声明SLEEPn一段时间,然后取消声明时,似乎不需要重新初始化, 电机将以与以前相同的方式驱动,并在寄存器中使用相同的设置。 这实际上是否得到了TI的确认? 数据表暗示了这一点,但不能让我的固件充满信心,因此我需要直接咨询。  

原因是,对于我们的应用,我们需要根据外部信号停止步进器的操作,而无需UC干预。 对我(硬件人员)来说,最简单的方法就是断言SLEEPn。 UC (以及固件团队)根本不需要执行任何操作。 或者,在我看来…

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,David:

    加载寄存器后,设备退出并进入睡眠模式时,寄存器设置将保持不变。 这是假设虚拟机在睡眠模式下仍保持通电。无需重新加载寄存器。