This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8800:电阻器尺寸

Guru**** 2362840 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/592933/drv8800-resistor-sizing

部件号:DRV8800

我正在实施DRV880。 我有一个关于计算Rsense电阻器额定功率的问题。

Rsense = 0.5V/ItTrip。 假设ItTrip = 1.5A。 Rsense = 0.333欧姆

PRSENSE = I^2 * R = 1.5^2 * 0.333 = 0.5W。

这是计算电阻器功率的正确方法吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Diego,

    尽管功率为.75W,但这是正确的方法。 我似乎不是在上面平方的。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    DOH。 我七年级的代数老师会失望的 谢谢。