This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8701:在单独的电源上操作DRV8701和H形电桥

Guru**** 2362840 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8701
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/592543/drv8701-operating-drv8701-and-h-bridge-on-separate-supplies

部件号:DRV8701

嗨,

我想将DRV8701用于商业项目。 我有一个关于数据表章“7.4 Tm1在单独的耗材上运行DRV8701和H形桥接器-图33”的问题。 VM Operating Range based on Motor Supply Voltage"(基于电机电源电压的虚拟机操作范围)(第27页)。

在我的应用中,我可能会遇到蓄电池电源(VBAT)降至10V以下,但DRV8701电源(VM)将保持在24V。 (我知道在VM >>VBAT的情况下,我必须将IDRIVE引脚连接到AVDD才能禁用高端OCP)。

但上述情况(VBAT < 10V,VM = 24V)仍在您的数字中的"允许区域"范围之外。 我的问题是:在这种具体情况下会发生什么? 它是否会损坏DRV8701或只是禁用高压侧?

在我的应用中,在这种情况下,没有必要使用高侧FET。 这只是一种关闭情况,只有低侧FET才能工作,以使连接的线圈与接地短路,从而避免自感应。

提前非常感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Holger,
    VBAT <10V在大多数情况下属于案例3。 请确认 您预期Vbat下降的最低电压是多少?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Luis,
    非常感谢您的快速响应。 我的理解是,问题不仅在于Vbat下降到10V以下,而且虚拟机在此时仍保持在24V。 在第27页的图33中,仅当VM也低于14V时,才允许Vbat < 10V (14V)。 因此,如果虚拟机也会降至14V以下(即使它仍然高于Vbat),则不会是问题。 但我从这两个图中了解到,这不仅是一个案例3 szenario,而且在该案例或任何其他案例中,它还超出了VM和Vbat的允许区域。 它就在'允许区域'之外,但我不知道'不允许'意味着什么...没有高侧FET对器件造成危险?

    我正在谈论/想到的是szenario的权力。 在这种情况下,我们的线圈(不是电机!) 必须在两侧接地,以防止电磁场仍处于激活状态时线圈自感应(否则会成为点火线圈->危险)。 我们只需保持较低的支持率即可实现这一功能。 因此,当我关闭系统时,整个系统的电压下降时,VM会下降到5.9V以下,而欠压锁定会打开线圈两侧接地的线圈连接,这是一个非常严重的情况,因此我在考虑备用电容器+二极管 (至Vbat),备份虚拟机,直到线圈中的磁场崩溃,低侧FET可以无危险地打开。 但在这种情况下,szenario Vbat可能会变成几乎0伏,而VM仍然可以保持24伏(来自备用电容器)。

    因此,我的问题是...在图33中,在一个案件3中,在"允许区域"之外发生了什么。

    它是否会损坏DRV8701或只是使高侧FET停止工作? (我只需要低侧FET来保护系统并保持线圈接地以防止其自感应)。 抱歉我的英语不好。 如果我需要用更好的语言解释,请告诉我。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Holger,

    如果VM保持在24V,则这将是案例3的情况。 我可以看到,图中如何混淆,说明"允许",并显示虚拟机的电压仅为14 V,而实际上,根据表9案例3,虚拟机的电压可高达45 V。 我已注意到这一点,我们将更新 数据表以更好地解释此部分,感谢您的意见。

    对于 VM降至5.9V以下且低侧 FET驱动的问题, 是的,您可以添加备用电容器或仅为 VM +二极管放置更大的散装电容器。  否则不会损坏DRV8701设备。 我希望这对我有所帮助,谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您的帮助Luis。 我非常期待在我们的项目中使用此驱动程序IC。