This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8871:DRV8871

Guru**** 664280 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8871
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1093301/drv8871-drv8871

部件号:DRV8871

大家好,

我在设计中使用DRV8871,并在连接电源时(所有其他引脚均未连接)对IN1和IN2引脚上的过冲进行采样。

如何实现? 有些人有想法?

巴西,

伊茨

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请您添加更多详细信息吗?  我不理解这个问题。  捕获范围将有所帮助。  此外,您能否分享您的原理图?  

    此致,

    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    我 正在使用下一个EVB:

    https://www.adafruit.com/product/3190?gclid=CjwKCAjw6dmSBhBkEiwA_W-EoGmWCsf1SA0BHdxR9lABQiQVr3zd3RJpBFqV404DGugHS6XFkkjtHxoCMOYQAvD_BwE

    这台EVB将一侧的STM32连接到另一侧的电机上。有时我的MCU会损坏。

    我 尝试进行一些测试,发现其中一个是 从我的所有设计中断开了EVB,将探针连接到引脚"IN1"并打开电源。

    我的示波器在引脚"IN1"上显示了此信号! 这是没有道理的,我想问你是否有任何想法。

    巴西,

    Itzik

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Itzik,

    那么,您只需将电源和GND连接到EVB,您就会在输入端看到大约4.64V?  所连接的电源的电压是多少?  这是直流电压吗?  我在示波器上看到一个脉冲,但您是否在上升边缘上通电,并在下降边缘上断电?

    设备似乎已损坏。  由于输入在内部被下拉至GND,我完全不会期望这一点。  您是否有另一个主板要测试?

    此致,

    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    是,仅为"VM"供电,为"GND]供电,为4.64V供电。 我有~7.6V的样品:

    电源电压为24VDC,上升/下降电压上无电源。

    设备是新的(在测试并切换旧的设备后),可能仍然损坏,但即使如此,为什么会发生这种情况?

    巴西,

    Itzik

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Itzik,

    当您接通电源时,您是否对EVM进行了“热插拔”?  这意味着您打开电源,然后连接到EVB。

    最好将电线连接到主板,然后打开电源。  电源的快速变化可能会对设备上的ESD电池造成一些损坏。  如果您有新设备,您可以尝试此过程。

    此致,

    Ryan