This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8343-Q1:SPI操作模式

Guru**** 657930 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8343-Q1
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1097295/drv8343-q1-spi-mode-of-operation

部件号:DRV8343-Q1

您好,

请确认 DRV8343支持哪些标准SPI模式(即SPI模式0,1,2,3中的模式)。 也可以通过寄存器设置进行更改

此致,

斯蒂芬

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Stephen:  

    DRV8343-Q1仅支持SPI模式1。  

    谢谢!

    亚伦