This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8770:MOSFET是否需要栅源电阻器?

Guru**** 1093020 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8770, DRV8770EVM
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1097220/drv8770-do-the-mosfets-need-a-gate-source-resistor

部件号:DRV8770

我有一个应用程序在为控制器通电时经常遇到灾难性VBUS短路,这会破坏MOSFET和控制器。  在UVLO中,门驱动器的输出似乎断路,但我没有看到任何有关门源电阻器的参考。   在我们的应用中,我们正在驱动珀耳帖模块,用于加热和冷却目的,该模块基本上是非电感性的,主要是电阻性和电容性的。  我将死机时间设置为最大值2us。  

我在DRV8770电动机控制器评估设计上看到了防冲直通电路,该设计在每个MOSFET上都包括栅源电阻器。  我们不使用任何防冲直通电路,因为我们依赖编程的2us死机时间。  

我们是否需要在MOSFET上使用栅源电阻器?

以下是基本原理图或我们的设计:

谢谢!

David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,David:

    这是一个简单的栅极驱动器,因此在栅极到源极之间有一个电阻器,可防止FET在应关闭时打开。 下面是DRV8770EVM示意图的屏幕截图。 有一个100kohm电阻器,带有一个夹持二极管,可提供额外保护。 出于上述原因,我们建议添加此电阻器。 二极管是可选件,但强烈推荐。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢!  我们将尝试添加这些内容并查看其运行情况。