This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8251:DRV8251在3A连续电流时的温升

Guru**** 1214540 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8251, DRV8874
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1096856/drv8251-the-temperature-rise-of-the-drv8251-at-3a-continuous-current

部件号:DRV8251
主题中讨论的其他部件: DRV8874

大家好,

我的客户正在使用 AT8236,这是一个BDC驱动器,具有以下规格,4.5A峰值电流,3 A持续电流,典型的RDSon (HS + LS)为200 mΩ Ω。 客户发现AT8236在3A连续电流下会变得非常热。 您是否认为采用450 mΩ 的DRV8251是一种很好的P2P替代方案?  在3A连续电流的条件下,DRV8251的温升如何运行? 或者是否有其他选择?

谢谢,此致,

海亮

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    海良

    DRV8251在3A (仅考虑传导)时的功率损耗至少为4W...(3A x 3A x 0.45)。  如果竞争部分真的是200mohm,那么AT8236的损失将是该部分的一半,并且< 2W。  2W应该很容易管理,这让我觉得板的布局对AT8236不是很好。  如果主板布局不好,我们的设备在该布局上会出现更大的问题。  请参见数据表中的此图。  热敏垫(位于设备底部)必须焊接到PCB上,热导通孔(您看到的圆圈)必须连接到接地平面上的铜以及PCB顶部和底部的任何其他铜(GND)。   

    他们是否可以考虑像DRV8874这样具有较低RDSon的设备?  他们测试的环境温度是多少?

    此致,

    Ryan