请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:DRV8251 主题中讨论的其他部件: DRV8874
大家好,
我的客户正在使用 AT8236,这是一个BDC驱动器,具有以下规格,4.5A峰值电流,3 A持续电流,典型的RDSon (HS + LS)为200 mΩ Ω。 客户发现AT8236在3A连续电流下会变得非常热。 您是否认为采用450 mΩ 的DRV8251是一种很好的P2P替代方案? 在3A连续电流的条件下,DRV8251的温升如何运行? 或者是否有其他选择?
谢谢,此致,
海亮