This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8703D-Q1:DRV8703-Q1文档中的错误:SPI配置?

Guru**** 2553260 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8703-Q1, DRV8703-Q1EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1095963/drv8703d-q1-error-in-the-drv8703-q1-documentation-spi-config

部件号:DRV8703D-Q1
主题中讨论的其他部件:DRV8703-Q1DRV8703-Q1EVM

DRV8703-Q1数据表清楚地指定SPI模式配置(模式1)。

在对我们的电路板进行了数小时的调试之后,我们决定探测DRV8703-Q1EVM开发板,以了解它在做什么。
(请参阅以下DRV8703-Q1EVM方框图)

令我们惊讶的是,我们意识到它使用 配置为CPOL=0 CPHAL=1的SPI与MSP430进行通信。
数据表中可能存在错误吗?


谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Gabriel

    我对这种混乱感到抱歉。  它似乎是打字错误。  Figure 7-18显示了正确的顺序,即CPOL=0,CPHAL=1方案。  

    此致,

    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的,这就是我的想法。  

    我希望这个问题能够得到解决;我在尝试调试这个问题时损失了一整天的工作。

    祝你度过美好的一天!

    Gabriel