This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8886AT:查询DRV8886的微步设置

Guru**** 670150 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8886
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1096154/drv8886at-inquiries-about-microstepping-setting-of-drv8886

部件号:DRV8886AT
主题中讨论的其他部件:DRV8886

您好,TI专家

客户正在使用TI的DRV8886,我对此有疑问。

Q1)在下面的微步进设置中使用1/8步进时,当R453(10K)和R454(10K)连接到3.3V而不是在Z状态下连接到三级输入M0引脚时,它在内部工作的模式是什么?

控制M0的MCU的输出端口开路,并且将3.3V电压分成两半放入M0针脚中。 但是,在实际测量过程中,大约1V的电压测量值为DRV8886内部电阻值,操作以1/8步进进行,该步进用于控制。

Q2)在进行此设计时,估计在从1/16更改为1/8的过程中出现了设计错误。 在打开最明显的电阻器R453和R454之前,我想询问将会发生什么情况。

请检查。 谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    数据表中有一个数字,其M0引脚上带有内部电阻分压器。  此分压器将保持电压~1.14V。   

    数据表中还有一个规范,给出了可预期的范围。

    我不确定我是否理解您的第二个问题。  如果您需要1/16 ustep,您只需在MO引脚上强制输入3.3V电压。  如果您的MCU具有连接端口的功能,则根本不需要有问题的电阻器。   

    此致,

    Ryan