请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:DRV8886AT 主题中讨论的其他部件:DRV8886
您好,TI专家
客户正在使用TI的DRV8886,我对此有疑问。
Q1)在下面的微步进设置中使用1/8步进时,当R453(10K)和R454(10K)连接到3.3V而不是在Z状态下连接到三级输入M0引脚时,它在内部工作的模式是什么?
控制M0的MCU的输出端口开路,并且将3.3V电压分成两半放入M0针脚中。 但是,在实际测量过程中,大约1V的电压测量值为DRV8886内部电阻值,操作以1/8步进进行,该步进用于控制。
Q2)在进行此设计时,估计在从1/16更改为1/8的过程中出现了设计错误。 在打开最明显的电阻器R453和R454之前,我想询问将会发生什么情况。
请检查。 谢谢你。