This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8350R:电机加热

Guru**** 671890 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8350R
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1094543/drv8350r-motor-heat

部件号:DRV8350R

大家好 :

我们使用DRV8350R来开发BLDC驱动程序。PCB有3个DRV来驱动3 BLDC。

我们使用的电机有霍尔传感器,然后在霍尔传感器上,我们让DRV输出不同的相位,让BLDC运行。

当我们测试时,一个电机发热。 当我们找到电机加热器时,我们关闭电源,然后打开PCB电源,然后电机不再加热。

当我们发现电机的热量时,我们也没有听到电机的任何噪音。

电动机加热不会发生很多次。事实上,我们为20个PCB加电,并持续连续运行,只发生了2次。

您对电动机加热有什么建议吗? 或者需要检查什么才能找到电机发热的真正原因?

谢谢

衬里  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    高衬里,  

    感谢您在e2e论坛上发布信息-将浏览信息并尽快做出回复。  

    我认为我们可能需要更多信息来查找电机发热的根本原因,并将尝试提供一些建议,以了解系统中需要检查的其他事项  

    谢谢,此致,  
    Andrew  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    高衬里,  

    根据这一要求,提出了几个问题:

    1. 当电机过热时,  
      1. 电机是否仍可靠旋转? 或者它是否停止工作?  
      2. 您观察到的热量是多少? 是否有温度测量?
    2. 在出现问题的情况下,是否观察到此设备的nFAULT引脚上是否有任何故障?
      1. 如果观察到故障,是因为门驱动器操作不当,还是温度/电压/电流过大... ,然后nFAULT针脚将电压拉至0V,表示发生了故障。  
    3. 电机加热是否仅在特定工作条件(例如:高速RPM)下可靠地发生?
      1. 还是很随意?  
    4. 过热的电机/印刷电路板上是否存在任何永久性损坏?  

    以上几点应该是一个良好的起点,但我想我们需要更多信息来调试问题并找出根本原因  

    谢谢,此致,  
    Andrew