This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8906-Q1:表示SDO中的OT @ B13

Guru**** 1490375 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1094499/drv8906-q1-meaning-ot-b13-in-sdo

部件号:DRV8906-Q1

团队成员,您好!

OT (黄色突出显示区域)的含义是什么? 温度过高警告(OTW)或温度过高停机?

下面的黄色突出显示部分似乎是打字错误。 正确的评论在红色评论下面,对吧?

请在下一个修订时间中更正。

Bit6: 1B=检测到超温关机

Bit5:1B=检测到温度过高警告

谢谢。

此致,

平田

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    平田山

    正确,这些是打字错误,您的陈述是正确的。

    对于SDO输出,“OT”位应为“OTSD”。  SDO上返回超温关机状态。

    此致,

    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Ryan-San,

    我明白了。 感谢您的回答。

    此致,

    平田