This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV2700:是否可以使用DRV8662或DRV2665而不是DRV2700驱动压电扬声器?

Guru**** 2563760 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV2700EVM, DRV2665, DRV8662, DRV2700

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1094185/drv2700-can-i-drive-a-piezo-speaker-with-a-drv8662-or-drv2665-instead-of-a-drv2700

部件号:DRV2700
主题中讨论的其他部件: DRV2665DRV8662

您好,

我检查了DRV2700EVM以 2.5kHz和200Vp-p驱动30nF电容压式扬声器/弯管

drv8662和drv2665能否在相同的条件下运行?

如果不可能,DRV2700是否是唯一能够在这种情况下运行的设备?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好,DRV2700,2665,2667和8662共享相同的升压/放大器架构。 因此,它们都能够在相同的条件下运行。

    这些部件之间的差异在于数字块(RAM,I2C等)

    此致,

    亚瑟

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很棒! 感谢您回答我的问题,Arthur。

    此外,除DRV2700之外的所有数据表都显示,当推荐的工作条件为200Vp-p输出和500Hz频率条件时,负载电容为50nF。

    如果这些芯片共享相同的升压/放大器架构,它们是否具有与DRV2700数据表图12中所示图形相同的特性?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    是的,相同的带宽将应用于此系列中的所有部件

    此致,

    亚瑟