This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8711EVM:板无法正常工作(开箱即用故障)......

Guru**** 2558250 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8711EVM, DRV8825

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1089938/drv8711evm-board-not-functional-out-of-box-failure

部件号:DRV8711EVM
主题中讨论的其他部件: DRV8825

你(们)好

我的DRV8711EVM似乎无法正常工作。 我的机械同行与它一起工作了大约一天,但却根本无法获得移动电机的电路板。 我查看了它,确认了他的设置,并尝试使用可下载软件自己连接它。  我们能够控制板信号,因为我们可以设置/重置nSLEEP,并通过板载测试点重置和验证响应,但无论状态如何,我们都无法从提供的电机获取任何活动。  

经过几个小时的努力,我能够让电机运行一次,但它在怠速模式下拉动了一定量的电流(它拖了我的电源,在我关闭设备之前拉动了大约6A)(这意味着已设置nSleep)。     清楚地说,在这次事故发生之前,我们没有看到任何电源下降;电机没有做任何事情,我们实际上也没有拉动任何电流来谈论。     

没有什么不同,我们是在知情的情况下进行的。   我看到在无负载运行的情况下,电流大约为600-700mA,但一旦我们关闭并重新启动,电动机/驱动器就不再工作。 这似乎是一个驱动问题,可能与电动机电源电压的切换有关。  对该板的检查显示引脚3和4之间似乎有短路(或接近短路),此时驱动程序似乎完全失败。   

我们非常确信这是一个主板问题,因为我能够使用Arduino和DRV8825运行步进器,而不会出现问题。  我们注意到DRV8711EVM板已不在库存中,这就是我通过聊天工具联系以了解我们的选项的原因。  他们让我在这里发帖。    

基本上,我们似乎有一个死板,我们正在尝试找出哪些选项可供我们使用,因为主板和组件似乎都不可用,因此即使我们认为这是正确的答案,我们也无法修复主板。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jon,

    很抱歉您遇到问题。  我认为这种选择对您和库存都有效。

    https://www.ti.com/tool/BOOST-DRV8711

    您可以从现有EVM上连接SPI控制线路以控制此电路板,也可以从增强板上移除IC并安装在现有EVM上。

    此致,

    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    因此,我正确地理解,建议的解决方案是让我购买另一个主板来解决TI开箱即用故障?

    谢谢。    

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jon,

    我清楚地理解您的沮丧。  我只是想尽快解决您的问题。   

    如果您想开始退货,请访问以下网站:

    https://www.ti.com/support-quality/additional-information/customer-returns.html

    此致,

    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢Ryan。  我以前的经验是,TI在任何情况下都不接受退货,即使是密封/未打开的套件,但我将探讨该流程并了解我的位置。   

    谢谢。