请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:DRV8874-Q1 各位专家,您好!
当DRV8874-Q1作为直接驱动 正向旋转工作时。 高压侧OUT1对地短路。 nFAULT被驱动为低电平。 什么会触发nFAULT低电平?
根据故障条件,
- 当前镜像处于低侧,因此不能由OCP或ItTrip触发。
- 测试虚拟机离VBATT很近,远高于UVLO,因此不能由UV触发。
- n故障可以在短时间内触发,因此TSD无法触发它。
还有什么原因会触发这种情况?
巴西
弗兰克