This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8874-Q1:什么可触发nFAULT驱动的低电平?

Guru**** 1489625 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8874-Q1
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1093937/drv8874-q1-what-can-trigger-nfault-driven-low

部件号:DRV8874-Q1

各位专家,您好!

当DRV8874-Q1作为直接驱动 正向旋转工作时。 高压侧OUT1对地短路。 nFAULT被驱动为低电平。 什么会触发nFAULT低电平?

根据故障条件,  

  • 当前镜像处于低侧,因此不能由OCP或ItTrip触发。
  • 测试虚拟机离VBATT很近,远高于UVLO,因此不能由UV触发。
  • n故障可以在短时间内触发,因此TSD无法触发它。

还有什么原因会触发这种情况?

巴西

弗兰克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    弗兰克

    根据表触发的是OCP。  每个FET都有一个独立的电流镜,与低侧感应不同。  低侧传感用于iPropI报告,而不是OCP。

    此致,

    Ryan