This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8343-Q1:DRV8343-Q1:VOL和VOH

Guru**** 664280 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1097820/drv8343-q1-drv8343-q1-vol-and-voh

部件号:DRV8343-Q1

您好,

我们想知道DRV8343的SDO (SPI输出数据)引脚的输出逻辑低电压(VOL)和输出逻辑高电压(VOH)。 数据表中未提及。

此致,

Sreenelekshmi。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Sreenelekshmi,  

    由于SDO是由DRV设备本身驱动的输出引脚, 我相信此信号的H和L切换将如下所述。

    此引脚的推挽式配置将意味着DRV驱动逻辑低电压将目标为0V,而DRV驱动逻辑高电压将目标为VSDO引脚上设置的电压(5V或3.3V)  

    此致,  
    Andrew  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Andrew,

    感谢您的回复。 那么,我们可以采用VOHmax = 3.3V和VOLMIN = 0V吗?

    此致

    Sreenelekshmi。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     您好,Sreenelekshmi,

    对于DRV设备输出的预期-对于上述值,答案应为"是"。  

     

    有关SDO引脚可承受和外部偏置的电压的评估,请参阅数据表中的"绝对最大额定值"部分  

    • 请注意,0-3.3V是一个良好的范围,因为您将在ABS最大范围内舒适地工作,从而允许安全裕度以缓解过冲/下冲瞬变  

    此致,  
    Andrew  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Andrew,

    感谢您的回复。

    此致  

    Sreenelekshmi。