This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SVPWM调制信号

Guru**** 2752855 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1097981/svpwm-modulation-signal

您好,

我正在阅读您关于SVPWM的参考设计。

我不理解6扇区空间表示中正弦波的参考信号如何能够产生与第三谐波注入相同形状的调制信号 (我知道这是使中性振动在3xf0时能够过度调节并达到1.154 的方法)。

但尚不清楚创建Vref正弦曲线的SPWM如何能够在末尾以第三次谐波注入的形状来调整最终信号?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    输入信号是Alfa和Beta-axis电压,其中包括转子角度信号,扇区将使用这两个信号进行计算。 还将根据这两个电压和转子角度计算注塑第三个电压。 您可以查看一些有关SPWM和SVPWM的教科书,它们将详细描述不同的SVPWM技术。

    或者,请查看下面的链接。

    https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000/f/171/t/825580</s>82.558万

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我做了计时计算,我了解调制信号的形状。