This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV1083-Q1:如何检测未连接电动机?

Guru**** 675520 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1099068/drv10983-q1-how-to-detect-when-there-is-no-motor-connected

部件号:DRV1083-Q1
主题中讨论的其他部件:DRV1.0983万

大家好,

我想知道我们是否可以监控DRV1.0983万的一些参数,以及在电动机负载未连接到IC时向MCU反馈。

因为客户开发了一个平台并驱动了4个电机,所以我提出了这个问题。 但在另一个项目中,他们希望使用相同的平台,仅驱动2个电机。 因此他们希望实现这种检测。

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Iris,

    是的,可以在DRV1083-Q1中检测到"无电机"。  设备在 从开环转换到闭环后监控相位U电流。 如果相位U电流不是
    如果电流大于140 mA,则设备会通过将故障寄存器(地址0x00)中的位3设置为1来触发"无电机"故障。 请确保  CONFIIG5寄存器中的LockEn3 (位11)设置为高值以启用此功能。  

    此致,

    Vishnu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Vishnu,您好!

    感谢您的详细指导! 这真的很有帮助,解决了我们的问题。