This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8910-Q1:如何理解活动旧版

Guru**** 1230510 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1098780/drv8910-q1-how-to-understand-active-old

部件号:DRV8910-Q1

大家好,

我想了解  如果同步整流打开,为什么在电流再循环过程中会出现假信号?

为什么 IOUT2_LS 低于 IOLD会触发故障? 这是否意味着检测电路在 IOUT2_LS的下降边缘仍处于活动状态?

巴西,

唐英年

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Oliver

    我已经分配了。  请等待24小时的回复。

    此致,

    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Oliver,您好!

    感谢您的提问。 首先,负电流与HS FET相关,而不是LS FET。  

    请参阅数据表中的8.3 .3.5 .1.1 负电流OLD。  

    图61显示了同步整流ISON (即 HB2_FW = 1)。 在这种情况下,HS FET打开。  虽然HS FET打开,但电流低于正旧阈值。 因此,设备可能会显示假的开路负载故障。  

    "负电流旧模式"可以避免这种假的开载故障。  

    此致

    Shinya Morita