大家好,
我的客户在电动座椅应用中使用DRV8718-Q1,并将其配置为H桥控制模式以驱动4个电机。 在测试期间,他们会发现一些有关脱机诊断的问题:
(1)在H形电桥模式下,离线检测是否可以独立于每个电机工作? 我的意思是当一个电机停止并诊断,而其他驱动器已启用且电机正在运行时的情况。 我知道每个1/2桥都有专用的上拉电流源,可以由比特控制。 但我还在数据表上找到"启用驱动程序之前,可以执行脱机诊断"。
(2)另一个问题是脱机诊断期间,客户发现全局DS_GS位设置为1。 但根据数据表,当VDS比较器处于诊断模式时,此位不会报告故障或警告。 以下是DS_GS=1之后的客户寄存器值。 他们只想启用半桥5和6脱机诊断。 但我发现他们的配置是所有输出电流源都已启用, VDS_LVL_5和6阈值为1.4V,而其它阈值为0.4V。 我不确定这是否是禁用类似 的其他输出脱机诊断的正确方法。 
谢谢!