This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8300:DRV8300和功放自定义主板问题;TMS320F2.8026万F

Guru**** 671890 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8301, DRV8300
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1097722/drv8300-custom-board-issues-with-drv8300-tms320f28026f

部件号:DRV8300
主题中讨论的其他部件:BOOSTXL-DRV8301LAUNCXL-F2.8027万FDRV8301

您好,

我 一直在尝试 使用bootxl-drv8301与 launchxl-f2.8027万f配合使用,以使用无刷电机进行FOC控制。 一直都很棒! 我一直在使用示例项目5h。

但是,我设计自己的主板时芯片不是完全相同,并且有一些问题。 我想这可能是门控的一个简单遗漏。

  •   我使用 的是f2.8026万f而不是f2.8027万f MCU,它也启用了InstaSPIN。  
  • 我使用的是DRV8300而不是DRV8301,因为8301和其他栅极驱动器缺货。 (顺便提一下,您是否知道8301何时会再次可用?)。

我已经用  f2.8026万f 芯片替换了f2.8027万f,在 launchxl-f2.8027万f评估板上,如果在更改链接器文件后工作正常。

在我的主板上,我添加了8300不提供的一些外部反馈电路。 除此之外,这些连接与两个评估板几乎完全相同。

我遇到的问题是,门驾驶员没有 输出任何东西。 bootstrap引脚处于我的电源电压(16V),我尝试了介于0.047uF至10uF之间的一系列bootstrap电容器值。 但是,我似乎测量了电容器的压降,这会使8300进入紫外线闭锁状态。 但是,也许我测量的是错误的(在预期频率下没有任何输出)。 正如我所说,我尝试过许多上限值,但没有运气。

我已修改user.h参数以反映我的反馈电路,并已验证它们是否正常工作。

其他潜在问题:

当我将我的板上的PWM输出信号与评估板进行比较时,我的信号中存在大量瞬态噪声... 我可以稍后发布示波器。 我想知道这是不是阻止8300输出任何东西,还是完全没有输出。

当我在调试模式下运行程序并打开输出时,它将进入我所期望的运行活动模式,但在栅极驱动器一侧没有发生任何反应。

如有任何指导,将不胜感激。 谢谢!

Alec

e2e.ti.com/.../DRV_5F00_MOTOR_5F00_DRIVER.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Alec,  

    感谢您通过我们的e2e论坛联系我们!

    几个问题:  

    1. GVDD针脚上的电压是什么样子?  
      1. 此引脚在16V电压下是否也稳定(与PVDD相同?)  
    2.  当您看到BSTx=16V时,SHX电压是多少?  
      1. 您是否看到SHX电压浮动高达16V (与PVDD相同?)  
    3. 在INHx/INLx输入处,您是否使用输入PWM切换这些引脚H/L? 还是始终握住H还是L?  
      1. 根据您的模式引脚设置(与GVDD关联),我希望输出 与您的输入PWM相比会反转。  
      2. 切换高和低输入(通过方波/PWM)将确认前置驱动器是关闭还是仅驱动低  
    4. 此外,具有基于bootstrap的架构的设备无法实现100 % 占空比,  
      1. SHX至少有时需要将低电压切换为0V,以提供HS门驱动电压。  

    其他调试注释:

    1. 通常,我们建议将数据表上显示的8.2 功能方框图的每个组件填充到您的PCB上。  
      1. 9.2 典型应用数据表部分对此也很有用  
    2. 请参阅章节‘9.2 (自动引导)’2“引导电容器和GVDD电容器选择”
      1. GVDD上限必须至少为10x C_BSTx上限值  
      2. GVDD盖 的额定电压也应达到2倍或2倍以上(例如 32V)  
      3. 我看到PVDD MOSFET功率级放置在PCB上的C5,C6
        1. 尽管您的PVDD/GVDD已连接,但GVDD需要将自己的盖子盖紧在DRV设备上,以确保自举回路随时间的推移而工作  

    希望上述信息有所帮助,并为调试提供一个良好的起点。  

    如果您还有任何疑问,请告诉我

    谢谢,此致,  
    Andrew  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢Andrew的快速响应。 要回答您的第一个问题,

    1. GVDD针脚上的电压稳定在16.2V

    2.当BSTA电压为15.6V时,SHA电压为2.8V,带0.1uF自举电容器(我似乎无法通过其他电容值获得更高的电压...)

    两者都是"稳定"的

    3.对于输入PWM,我只是使用了除上面提到的噪音外,似乎还会发出合理信号的固件示例

    我将尝试使用来自外部信号发生器的PWM进行确认

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    BSTA:

    SHA:

    印度语:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Alec,  

    将于明天进一步查看此信息,并争取最迟在下周初提供回复。  

    此致,  
    Andrew  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢Andrew。

    另一个有趣的注意事项:  

    由于还没有运气,我试图将一个来自外部SIG生成的方波信号注入Inha。 在SHA上没有看到任何内容。 BTSA在电源电压处,GHA在电源电压处,GLA 在 0V左右悬挂。

    但是,我将Inha和INLA短接在一起,此时,GHA和SHA输出上产生了一个峰值电压接近电源电压(16V)的波形,FET成功开始切换,电机发出奇怪的噪音。 当然,由于这不  是3 PWM配置的有效信号,其他两个信道未激活,所以我不希望电机执行任何有用的操作。 但它确实表明至少部分电路工作正常。

    我对正在运行的固件有一些顾虑,因为它是为与DRV8301连接而构建的示例固件。 它确实在所有通道上产生看似有效的PWM输出,通道A,B和C相位偏移120度,但由于驾驶员侧没有发生任何事情,它陷入了一个循环,试图让反馈电路做出响应。 因此,它改变了近0 % 和近100 % 之间波形的占空比。

    尽管我担心,但我仍然认为PWM信号应该会使FET转换,无论我在设置软件fdbk参数时可能遇到什么次要问题,并且有足够的时间让引导帽充电。

    -切换至固件的“硬件验证”示例后,我的PWM信号看起来非常干净。

    关于布局的另一个注释:

    我的布局将引导电容器放置在离芯片相当远的地方。 我理解建议,但这是否会影响事情?

    我有一个10uF保护罩作为一个凸块放置在GVDD和GND之间的芯片附近。

    此外,门驱动电路中的所有盖子的额定电压为50V

    感谢你的帮助。 如果结果好的话,将来我应该下大笔筹码。

    谢谢!
    Alec

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Alec,  

    感谢您的最新回复-  

    一些有助于调试的注释:  

    • 建议不要将INHx/INLx短接在一起,因为这会导致MOSFET出现直通(HS和LS FET同时打开意味着DC总线和GND之间的低电阻路径,从而导致高电流)。 这会损坏MOSFET。  
    • 相信DRV8300设备只支持6xPWM模式,所以我不建议过分依赖DRV8301固件,特别是如果它期待3xPWM模式换向逻辑。 就在检查方波输入与输出信号的水平上评估您的观点达成一致。  
    • 我还建议在SHX切换过程中检查BSTx与SHX电压差,以验证是否有足够的电压  
      • 此电压差必须始终在5V和20V之间  

    关于布局:(请参阅数据表的11.2 部分)  

    • 是的,引导帽需要靠近DRV IC,以获得最佳性能  
      • 此稳压器电路用作驱动器前输出的过速电压电源,这意味着它们对于DRV IC能够在HS/LS各自的门源端子之间产生+12V电压至关重要。  
    • GVDD盖对于操作来说绝对是必不可少的  
      • 如果我正在正确阅读您的评论,"我有一个10uF帽作为一个凸块放置,靠近GVDD和GND之间的芯片"
      • 这是否意味着您已将一端连接至GVDD引脚,另一端连接至GND的护盖焊接?  
      • 如果是这样,那么这至少应该是一个很好的临时解决方案,可以进行试验。  

    此致,  
    Andrew  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Andrew,

    感谢您提供更多信息。

    我的SHX输出现在与BSTX的电压在2到3伏之间,这很好,但它们会与PWM一起切换。

    黄色是PWM INH_A的上升沿,紫色是SHA。 你可以看到SHA有一些影响,但它不会降低。

    附注:是的,我使用的是6 PWM。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Alec,

    Andrew今天不在办公室,他明天会回来回答您的问题!

    谢谢!
    亚伦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    没问题,谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Andrew,

    我将模式引脚设置为反转而不是非反转。 我相信我已经准备好了。

    非常感谢您的帮助。

    Alec