主题中讨论的其他部件:BOOSTXL-DRV8301, LAUNCXL-F2.8027万F, DRV8301,
您好,
我 一直在尝试 使用bootxl-drv8301与 launchxl-f2.8027万f配合使用,以使用无刷电机进行FOC控制。 一直都很棒! 我一直在使用示例项目5h。
但是,我设计自己的主板时芯片不是完全相同,并且有一些问题。 我想这可能是门控的一个简单遗漏。
- 我使用 的是f2.8026万f而不是f2.8027万f MCU,它也启用了InstaSPIN。
- 我使用的是DRV8300而不是DRV8301,因为8301和其他栅极驱动器缺货。 (顺便提一下,您是否知道8301何时会再次可用?)。
我已经用 f2.8026万f 芯片替换了f2.8027万f,在 launchxl-f2.8027万f评估板上,如果在更改链接器文件后工作正常。
在我的主板上,我添加了8300不提供的一些外部反馈电路。 除此之外,这些连接与两个评估板几乎完全相同。
我遇到的问题是,门驾驶员没有 输出任何东西。 bootstrap引脚处于我的电源电压(16V),我尝试了介于0.047uF至10uF之间的一系列bootstrap电容器值。 但是,我似乎测量了电容器的压降,这会使8300进入紫外线闭锁状态。 但是,也许我测量的是错误的(在预期频率下没有任何输出)。 正如我所说,我尝试过许多上限值,但没有运气。
我已修改user.h参数以反映我的反馈电路,并已验证它们是否正常工作。
其他潜在问题:
当我将我的板上的PWM输出信号与评估板进行比较时,我的信号中存在大量瞬态噪声... 我可以稍后发布示波器。 我想知道这是不是阻止8300输出任何东西,还是完全没有输出。
当我在调试模式下运行程序并打开输出时,它将进入我所期望的运行活动模式,但在栅极驱动器一侧没有发生任何反应。
如有任何指导,将不胜感激。 谢谢!
Alec