请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
主题中讨论的其他部件:DRV8251, DRV8231大家好,
我的客户正在寻找800mA的继电器驱动器IC,他们有PN (KY8023),我们是否有类似设备可推荐?
谢谢!
Jayden
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好,Pablo:
您可以在以下链接中找到数据表: www.semiee.com/search
谢谢!
Jayden
您好,Jayden,
网站是中文的,但我能得到最重要的参数翻译. 看起来,此驱动器是一个简单的H桥驱动器,用于智能仪表应用的继电器中。
我们有DRV8251和DRV8231,它们具有与KY8023相似的电压范围,并且实际上具有更高的额定电流。 这些驱动程序已经上市,因此您可以在TI.com上找到数据表。 向客户推荐这些,如果不符合他们的设计要求,我可以推荐其他驱动程序。