请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:DRV8701 哈洛
我使用DRV8701EVM板进行了一些测试,该板用于驱动具有惯性负载的刷式直流电机。 VM (40V)是一个简单的变压器,一个全二极管电桥和1万uF电容器。
在加速斜坡期间没有问题:驾驶员可以控制电流,我可以有一个旋转的扭矩斜坡。 正如我所想,问题在于如何在制动过程中控制电流和驱动。
第一个测试是将PWM设置为0:驱动器正常,但电流对我的电机来说过高。
第二个测试,只是为了验证我是否理解,是将10 % 处的PWM设置为反向旋转:电流限制工作和结果与第一个测试相似。
第三次测试是"如何删除DRV8701EVM"... 我将PWM从80 % 更改为40 % ,我想是由于再生制动,我破坏了DRV8701EVM。
您能否建议使用DRV8701进行制动的安全方法,或分享一些原理图或应用说明?
感谢您的帮助!