This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8889-Q1:DRV8889-Q1

Guru**** 1788580 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1100578/drv8889-q1-drv8889-q1

部件号:DRV8889-Q1

大家好,

在我开始开发应用程序代码之前,我想测试一次步进电机的运动。

 测试步进电机运动, 请告诉我步骤或 寄存器配置是什么以及我需要按什么顺序执行。

谢谢,此致,

Lakshmi Teja

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    即使使用默认的SPI寄存器设置,设备也可以驱动电机。  只需通过将这些引脚连接到GND和外部3.3V或5V,确保正确配置了DRVOFF =0和nSLEEP =1。   

    然后在步进输入上发出脉冲,将电机移动一步。   

    此致,

    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Ryan:

    感谢您的上述回复。

    请您确认,

    1.然后在步进输入上发出脉冲,以将电机移动一步:-此线路的默认状态应该是什么。

    发出脉冲表示脉冲的开启周期。

    2.如果我们在控制寄存器中写入一些值,并且在通电/断电后,寄存器是否会保留其值?

    此致,

    Lakshmi Teja

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Lakshmi,

    1)请参阅复制的数据表中的部分。  默认状态应为低:

    数据表中还包含期间信息:

    2)设备 没有内存。  断电时,所有寄存器都将返回到默认状态。

    此致,

    Ryan