This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8703D-Q1EVM:DRV8703D-Q1EVM:双向?

Guru**** 2652575 points

Other Parts Discussed in Thread: DRV8703-Q1EVM, DRV8703-Q1, DRV8706-Q1, DRV8705-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1102587/drv8703d-q1evm-drv8703d-q1evm-says-bidirectional

部件号:DRV8703D-Q1EVM
主题中讨论的其他部件: DRV8703-Q1EVMDRV8703-Q1DRV8706-Q1DRV8705-Q1

DRV8703D-Q1EVM评估板在文本上显示双向电机控制,但我只看到2个FET。它如何实现正向和反向?

它表示 驱动器一个双向拉丝直流电机或两个单向拉丝直流电机。

我认为这不会奏效。

有人能告诉我,电流感应和串行数据连接中,电动机的正向和反向控制是什么芯片吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    约瑟夫

    是的,这是打字错误。  DRV8703-Q1EVM将使用全H桥进行正向和反向控制。  “D”版本只是一个半桥。

    此致,

    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这是我所怀疑的,你知道 不知道有一个双向电流感应和串行数据通信的替代方案吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    约瑟夫

    DRV8705-Q1是DRV8703-Q1的较新版本,允许您通过SPI控制输入。  DRV8705-Q1是低侧电流感应。  DRV8706-Q1允许直插式电流感应或高侧。   

    https://www.ti.com/product/DRV8705-Q1

    https://www.ti.com/product/DRV8706-Q1

    这是您想要的吗?

    此致,

    Ryan