大家好,
以下是客户提出的问题,可能需要您的帮助:
DRV8328ARUYR预驱动器芯片无法正常工作。 该原理图是通过参考EVM设计的,根据数据表,当INHx INLx 全部为逻辑0时,SHX处于高阻抗状态。 在测试过程中有2个问题:
问题1:当PVDD以24 V通电时,INHx INLx未发出信号,并且全部为低电压(通电状态),SHX接地为24.44 V,是否正常?
问题2:下桥接器正常打开,当上桥接器上的控制信号打开时,内部高侧PMOS未打开,故障被拉低。 由于SHX有电压接地,VBSTx已在下桥接器打开时完成了33 V接地的自举。 故障的可能原因是什么?
您可以帮助检查此问题吗? 谢谢。
此致,
樱桃