This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8886ATEVM:电流感应MOSFET

Guru**** 667810 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8886AT
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1103787/drv8886atevm-current-sense-mosfet

部件号:DRV8886ATEVM
主题中讨论的其他部件:DRV8886AT

大家好,

我们的客户想知道是否 有方法读取电流感应MOSFET上的电流。 代码中有一个名为G_IRSENSE的变量,但当 他运行电机时,它似乎保持在0。 我们是否有示例代码?

此致,

达尼洛

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Danilo,

    在此器件上,没有直接的方法来监控单个MOSFET上或通过负载的电流。 我不确定G_IRSENSE变量的用途,但它似乎不用于显示当前信息。

    有一种方法可以监控通过每个H形电桥的电流。 这将需要将感应电阻从PGND添加到公共接地(GND)。 然后,当电流流经电阻器时,放大电阻器上产生的电压。 放大电压可在MCU的ADC通道上读取,并进行适当的电压到电流转换以确定通过负载的电流。

    上述解决方案的一个缺点是需要一个增大PCB面积的大功率感应电阻器。 电阻器上的压降将在PGND和GND之间产生偏移,因此该压降应在+-0.3V左右,因此驱动器不存在性能问题。 另一个缺点是需要具有ADC通道的放大器和MCU。

    如果电流感应对客户至关重要,请告诉我他们的电压和电流要求是什么,我可以推荐一些具有集成电流感应和专用引脚的双H桥驱动器,以提供与负载电流成比例的电压。

    此致,

    Pablo Armet

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Pablo:

    感谢您的快速响应。  DRV8886AT的原理图和方框图显示此设备具有集成的电流感应 功能。 如何从设备读取当前数据?

    https://www.ti.com/lit/ds/slvsdo1c/slvsdo1c.pdf#page=12

    此致,

    达尼洛

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    达尼洛

    是的。 此设备具有用于电流限制的内部电流感应功能。 我在上次答复中的发言可能有点混乱,所以让我澄清一下。 此器件能够监控FET之间的电流,但没有引脚输出此信息。 当前信息通过当前的调节环路进行内部处理。 还有其它驱动器具有提供当前信息的专用输出引脚。 如果您对其中一个驱动程序感兴趣,我可以为您推荐一些驱动程序。