This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8106-Q1:电流传感器不能正常工作!#39;t 工作

Guru**** 1144260 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1109751/drv8106-q1-current-sens-doesn-t-work

器件型号:DRV8106-Q1

您好!  

我 在我的设计中使用的是 DRV8106SQRHBR-Q1、  

我在测试输出电流感应时面临一个问题。

在我的测试中、我有一个电阻负载(1A)、并以100%占空比 PWM 驱动它(测试的目标仅是验证电流传感器功能)

我的 CSA_CTRL 寄存器 (DH)配置为:0x82

CSA_SH_EN:1使能分流放大器采样保持

CSA_BLK_SEL:0 (我将其设为默认值)

CSA_BLK :000 (消隐时间被禁用)

CSA_DIV:0 (对于我的设计,我需要测量拉电流和灌电流模式下的电流)  

CSA_GAIN:10 (40V/V)  

问题是我认为放大器未启用。 无论负载是多少(即使在开路负载下)、我都具有与放大器相同的输出电压(0.6V)

我是否有错误的配置?  

从哪里可以得到我的错误?  

提前感谢  

  

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您可以测量 AVREF 引脚上的电压吗?   

    此致、

    Ryan