This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV3255-Q1:DRV3255加电设计问题

Guru**** 657930 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1108838/drv3255-q1-drv3255-power-up-design-questions

器件型号:DRV3255-Q1

尊敬的团队

我们正在使用 DRV3255进行项目开发、下面列出了一些问题

我们 的电路如下所示、在我们的设计中、我们不需要睡眠功能、因此我们将 nSleep 引脚连接到5V

但在某些情况下(例如:重新启动)、如果5V 的累积速度快于48V、则 UV 错误(IC_STAT_3 = 0x55)会显示、 并且即使 在所有电源正常后也无法由 IC_CTRL_1位0复位  

在 我们的电路板测试中、当在 SPI ENABLE_DRV=1B1之前加电时、高侧 VGS 将具有异常输出

此波形使用2n7002信号电平 MOSFET 作为栅极驱动测试负载、没有为逆变器连接电机或其他负载、并对高侧 Vgs 使用差分探针

 我们还发现异常高侧 Vgs 会导致 VGS_HA_L、VGS_H_B_L 或 VGS_HC_L 错误(随机)

我们还会再次检查 TI 的 EVB、在 nSleep 变为高电平后、高侧 Vgs 上会出现一些纹波、但不够大、无法触发错误

在启用驱动之前、我们需要确保所有栅极驱动器输出为高 z 或低

是否需要注意高侧栅极上的任何设置误差或拉杆电流?

此致、

艾伯特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    艾伯特

    您能否添加缓冲器或使用 GPIO 来控制 nSLEEP? 5V 电压的构建速度将比48V 快、我们更希望在器件上电之前不在 nSLEEP 引脚上施加电压。 您能否在同一图中显示具有 PVDDS 和 DCHP 的 nSLEEP 的加电时序?

    2.我在电子邮件中就项目(2)提出了一些问题。 这些问题大多在上面得到解答、谢谢。 剩余的问题是、如果 BST 此时正在充电、可能是这导致了异常波形。 您能否测量 BST 电容器以查看它们是否是导致此异常电压的原因?

    此致、

    -Adam