This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8886AT:是否可以为控制引脚接地

Guru**** 1640390 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1107080/drv8886at-is-it-possible-to-gnd-the-control-pins

器件型号:DRV8886AT

你(们)好

我发现控制引脚有内部下拉电阻器、通过100千欧电阻器。

是否可以在没有电阻器的情况下将这些控制引脚接地 、这样做是否会有损坏器件的风险?

如果没有、通过10千欧电阻会怎么样?

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    如果您计划保持控制信号始终处于低电平、则可以将控制信号直接连接到 GND。

    此致、

    Pablo Armet