This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV3205-Q1:联系帮助

Guru**** 679710 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV3205EVM, DRV3205-Q1
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1106572/drv3205-q1-contact-help

器件型号:DRV3205-Q1
主题中讨论的其他器件:DRV3205EVM

工程师如何联系 DRV3205-Q1和 DRV3205EVM 上的真实人员?

谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ken、  

    由于 DRV3205-Q1是用于功能安全的器件、因此我们通常需要让客户与现场应用工程师(FAE)联系、并在共享器件数据表和其他安全相关配套资料之前设置安全保密协议。  

    让我来看看我们的系统、看看您的公司名称(或地区)是否有 FAE。  

    目标是尽快跟进。  

    此致、  
    Andrew  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Ken、 这里有真正的人!  我刚刚给您发送了一封电子邮件。 最好、Sean