This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8426E:关于短路测试

Guru**** 781400 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8881, DRV8426
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1093493/drv8426e-about-short-circuit-test

器件型号:DRV8426E
主题中讨论的其他器件:DRV8881DRV8426

您好!

一位客户询问了短路测试结果。
随附的文档中包含波形和问题、您能评论吗?

e2e.ti.com/.../About-DRV8426E.pdf

此致、

Nishie

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Nishie-San、

    现在是美国的假期。  我们将在星期一作出答复。  请等待我们的回复、然后再发布跟进。

    此致、

    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Nishie-San、

    请参阅数据表的第7.3.8.3节。  这说明了短路事件的模拟电流限制、该模拟电流限制尝试在 IOCP 抗尖峰脉冲后发生 OCP 事件之前减小电流。  这和 Itrip 不一样……我不相信发生了 Itrip。   

    此外、故障是否已锁存?  如果锁存、客户必须对 nSLEEP 或器件电源进行循环才能恢复。  如果锁存、则只能是 OCP 或 OTSD。  有时很难在 OTSD 中确定、因为芯片本身的温度上升速度非常快、摄像头的速度不足以拾取变化、或者热电偶的速度不够快。

    此致、

    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryan - San、

    感谢你的答复。

    我还有其他问题。

    1.我认为,在数据表的相关部分中,您提到的电流限制如下所示。 对吗?

    '每个 FET 上的模拟电流限制电路通过移除栅极驱动来限制流经 FET 的电流。'

    2.如果是、这是否意味着除了跳闸电路和 OCP 电路之外还有电流限制电路?

    如果不是、我根本不理解在消隐时间内限制电流的因素、所以请给我详细的解释。

    此致、

    Nishie

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Nishie-San、

    1) 1) 您回答正确。  当超过 IOCP 电流(最小2.5A)时、此限制开始。

    2) 2)电流限制是 OCP 块的一部分。  它与 Itrip 电路不同。

    此致、

    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryan - San、

    电流限制是 OCP 块的一部分。 它与 Itrip 电路不同。

    ->好的,我们要确认“电流限制是 OCP 块的一部分”。

    - OCP 模块上除了 Itrip 电路外还有电流限制电路。

    我们认识 到,传统 步进电机驱动器(如 DRV8881) 在 OCP 块上没有电流限制电路。

     DRV8426是否将其添加为全新功能?

    此外、DRV84系列产品是否也具有相同的功能?

      - 数据表中没有 OCP 块上电流限制电路的详细说明。

      您能告诉我们以下几点吗?

    1、电流上限是多少? 在客户的波形上,电流限制似乎是7.4A。

    2.电流上限的消隐时间是多少? 什么都没有?

    3.如果  OCP 模块上有电流限制电路,我们是否连接了预期行为的波形?

    此致、

    Nishie

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Nishie-San、

    这个块很常见。  您可以查看 DRV8881数据表...此处提供了相同的说明。  这不是新的、整个 DRV84xx 系列都具有此操作。

    1) 1) 当电流大于 IOCP 时、电流限制开始。  电流将继续上升、直至 Rdson 作为限制栅极驱动的一部分增加。  然后它将开始下降。   

    2) 2) 此功能没有消隐时间。

    3) 3) 这是预期行为。  器件将像您看到的那样保护自身。

    此致、

    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryan - San、

    好的、我们在 OCP 块上有电流限制电路。

    我们得到了我们附加的 Waveform1是预期行为。

    但是、我们要确认 Waveform2。

    尽管条件相同、但 Waveform1和 Waveform2之间仍存在差异。

    对于 Waveform2、与 Waveform1相比、电流似乎快速下降。

    是否与关注您的评论有关?

    “电流将继续上升,直到 Rdson 作为限制栅极驱动的一部分而增加为止。 然后它将开始下降。 "

    如果 Rdson 增大与 Rdson 没有任何关系、您是否有任何建议?
    例如:在慢速衰减模式下的 Toff 期间,它会发生短路事件,可能是该问题,

    然后、您提到了以下内容;

    “此外,故障是否已锁存? 如果锁存、客户必须对 nSLEEP 或器件电源进行循环才能恢复。 如果锁存、则只能是 OCP 或 OTSD。 有时在 OTSD 中很难确定,因为芯片本身的温度上升很快,摄像机无法快速地拾取变化,或者热电偶也不够快。”

    ->客户已检查故障锁存。 因此、故障只能是 OCP 或 OTSD。

     关于 OTSD、客户用手检查了器件、但没有发热。

    尤其是、我们想知道 Waveform2原因的原因。

    此致、

    Nishie

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Nishie-San、

    在波形2中、在 CH3 (AOUT2)中、低侧似乎导通。  在波形1中、输出保持高电平、高电流状态继续。  我之前忘记问过、但这是输出到输出短路吗?  我认为是这样。   

    在某些情况下、可以在 IOCP 之前达到 ITRIP。  尤其是在短接中存在电感或在长电缆的末端施加短路时(具有电感)。  这将减慢电流上升速度、使其在 IOCP 之前具有 Itrip。  它们是独立电路、如前所述。  如果发生 Itrip、则可能会出现慢速衰减模式、两个输出都将进入低电平状态。  这将更快地降低电流。

    我认为这是波形2情况下发生的情况。

    此致、

    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryan - San、

    感谢你的答复。

    在某些情况下、可以在 IOCP 之前达到 ITRIP。

    ->在波形2上,电流限制在100ns 内。

    Itrip 的消隐时间= 1.0us。

    然后、消隐时间开始在输出更改状态后计数。(请参阅以下 URL。)

    "也可以在输出状态发生变化时使用。 消隐时间旨在避免状态变化期间发生虚假过流事件。"

    https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1090006/drv8426e-max-iocp-value-and-blanking-time/4037967#4037967

    根据输出条件、消隐时间可能更短?

    此外、nFault 似乎被置为有效。 是否在相同的时间内检测到跳闸和 OCP?

    此致、

    Nishie

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Nishie-San、

    您能告诉我应用此短路时的输入状态是什么...两个波形都是一样的?  

    1)。 电机是否在移动和短路?  波形#1/#2的条件相同?

    2) 2) 电机是否已加载?  

    3) 3) 什么是衰减模式?

    4) 4) 什么是 VREF?

    5) 5) B 通道上观察到的行为是否相同?  

    波形#2是否可重复?  在波形1中应用短路后是否立即在波形2中应用短路?  或者在短条件之间是否存在很长的时间?  如何清除短路之间的故障?  是否已对 nSLEEP 进行下电上电或下电上电?

    此致、

    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryan - San、

    您能告诉我应用此短路时的输入状态是什么...两个波形都是一样的?  

    1)。 电机是否在移动和短路?  

    >否

    波形#1/#2的条件相同?

    >是。

    2) 2) 电机是否已加载?

    >否  

    3) 3) 什么是衰减模式?

    >智能调优纹波控制

    4) 4) 什么是 VREF?

    >VREFA=0.05V~0.1V

    5) 5) B 通道上观察到的行为是否相同?

    >通道 B 也发生了同样的现象

    波形#2是否可重复?  在波形1中应用短路后是否立即在波形2中应用短路?  

    >是。

    或者在短条件之间是否存在很长的时间?  

    >是

    如何清除短路之间的故障?  是否已对 nSLEEP 进行下电上电或下电上电?

    >释放 nFAULT 的锁存器后,将操作 SLEEP 引脚以恢复它。
    (即使电源已打开/关闭、也会获得相同的结果。)

    此致、

    Nishie

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Nishie-San、

    如果不了解输入条件以及器件在短路时是否开始进行电流调节、则不确定如何解释。  器件能够承受的时间是否短?  如果是、那么客户的问题是什么?

    此致、

    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryan - San、

    客户关于波形2的问题包括:

    ・将 nFault 置为有效的原因
    ・μ s 短时间内的钳位与波形#1不同、但是否可以认为是由于 OCP 的限流电路?

    此致、

    Nishie

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Nishie-San、

    如果他们在第一次短接和连续短接之间等待更长的时间、他们是否仍然得到类似于#2的波形、或者每个短接看起来都像#1?  我想看看他们是可以等待30秒,还是在短时间之间等待一分钟。  这将使器件在短路之间冷却、这将帮助我更好地了解热保护是否在发挥作用。   

    此致、

    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ryan - San、

    我与客户进行了核实。
    请稍等片刻。

    此致、

    Nishie

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ryan San

    感谢您的合作!
    我与 Nishie San 合作。

    我们得到了您请求的波形。
    请参阅附件文件。
    e2e.ti.com/.../20220510_5F00_DRV8426.pdf

    此致、

    大田松本

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Matsumoto-San、

    谢谢!  似乎与热性能无关。  在这些短路事件期间、输入的状态是什么?  它们是完全转换还是保持在稳定状态?  如果保持稳定状态、每个输入引脚上的电压是多少?

    此致、

    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ryan San

    感谢你的答复。

    在这些短路事件期间、输入的状态是什么?  
    它们是完全转换还是保持在稳定状态?  如果保持稳定状态、每个输入引脚上的电压是多少?
    ->我们听说他们保持相同的输入条件,我们将再次确认。
      然后、我们将重新生成客户得到的波形。

    作为参考、客户在进行简短测试之前获得了输入条件。
    (请参阅波形。)

    CH1=AEN、CH2=APH、CH3=AOUT1、CH4=AOUT2

    此致、

    大田松本

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ryan San

    我们附加了客户在短路测试期间捕获输入条件的波形。
    (CH1=AEN、CH2=APH、CH3=AOUT1、CH4=AOUT2)

    输入似乎没有噪声、这些信号是 稳态3.3V。

    此致、

    大田松本

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、

    我会检查关断行为的差异是否不是由执行短路的开关引起的。 我将直接检查开关两个触点上的电压波形、在短暂启动后、两个触点应保持不变。 如果开关为机械型、则可能会发生接触弹跳、但通常持续几毫秒而非几微秒。

    此致、

    Grzegorz

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Grzegorz、

    这是一个检查的好建议!  谢谢你。

    此致、

    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Grzegorz-San、

    感谢你的答复。

    我会与我们的客户核实。

    此致、

    Nishie

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Crzegorz-San 和 Ryan-San、  

    到目前为止发布的波形有一个测试引脚连接到客户电路板上器件的 OUT 端子、并且通过将引线与这个测试引脚接触来执行一个短路测试。
    此外、还连接了使用机械开关执行短路测试时的波形。
    我认为抖动不会产生任何影响、但我希望能有任何评论。

    CH1:AOUT1、Ch2:nFAULT、Ch3:AOUT3、Ch4:短路电流

    CH1:机械开关的两端、Ch2:nFAULT、Ch4:短路电流

    此致、

    Nishie

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Nishie-San、

    我对此没有任何解释。  CH1看起来像是被拉至 GND (或接近 GND)、然后在~2.5us 后自动恢复。  电流会回升并发生故障。  我检查了之前的一些图、发现 VM 和 VCP 似乎是稳定的。  VCP 是否相对于 VM 进行差分测量?  如果 VCP 崩溃、这可能会解释高侧折叠的原因。   

    此致、

    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nishie-San、

    我同意您的观点,抖动/接触弹跳可能不会导致开关差异,短路后,AOUT1和 AOUT3保持在同一水平(您发送的最后一个波形的第一个波形)。

    通过查看更长的电流波形、我们可以看到它们的持续时间大约为1.6-2us、这意味着 OCP 电路在 OCP 抗尖峰脉冲时间为1.8us 时关闭电流。 在电流负斜率时、AOUT 端子会出现明显的振铃、这意味着在 OCP 电路关闭所有 MOSFET 导致的快速衰减期间会快速关闭电流。

    通过观察较短的电流波形、我们可以看到大部分波形在开始时缓慢衰减、而没有振铃、我认为该部件是由具有慢速衰减模式的 Itrip 电路引起的。 在1.5-2us 电流开始更快衰减并导致振铃后、该部分可能由具有快速异步衰减的 OCP 电路引起。 我想、如果 APH 和 AEN 端子接通时间足够长、在发生短路之前、Itrip 电路可以在无额外延迟(1us 消隐时间)的情况下关闭电流。 我无法解释短电流波形和长电流波形之间的时间、该时间大约为2.5us、而不是7uS 最小值(PWM 关断时间)。  

    使用不同的关断时间和衰减设置进行短路测试可能有助于 更好地了解关断过程并检查我所说的内容是否正确。

    以上只是我的想法、我对 DRV8426没有经验、可能是错误的。

    此致、

    Grzegorz

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Grzegorz-San、

    感谢你的建议。

    您好、Ryan - San、

    客户在以下条件下测量了波形。
    ①输出短路后、输入信号(APH、AEN)从低电平变为高电平。
    纹波控制衰减
    ② μ s 将输入信号设置为高电平后、将输出短路。
    混合衰减
    -toff = 7us
    ③ μ s 将输入信号设置为高电平后、将输出短路。
    混合衰减
    -toff = 32us
    每项测试连续执行5次、并获得相似的波形。

    e2e.ti.com/.../DRV8426E_2C00_-short-test.pdf

    根据这些数据,“如果 APH / AEN 在 H 状态下没有持续变化,则 Itrip 没有消隐时间,因此当达到跳闸电流时,它正在运行以进入衰减控制。” 识别是否正确?

    此致、

    Nishie

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Nishie-San、

    谢谢!  有好的线索、但我对您在下面强调的陈述感到困惑。  您能添加更多词语来帮助我理解吗?

    如果 APH / AEN 在 H 状态下没有持续变化、则 ITRIP 没有消隐时间、因此当达到跳闸电流时、它正在运行以进入衰减控制

    此致、

    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryan - San、

    很抱歉、没有解释。
    我们创建了有关测试条件和进行的短路测试的材料。
    如果您可以检查所附文件和评论、我将不胜感激。

    e2e.ti.com/.../20220526_5F00_DRV8426E.pdf

    此致、

    Nishie

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Nishie-San、

    我相信 Grzegorz-San 为这个拼图提供了遗漏的作品!!  一个月前、我们都 猜到这是一次旅行(大约1个月前向上滚动)、因为器件似乎正在缓慢衰减。  

    我没有想到静态输入的消隐时间。  这是 Grzegorz-San 提供的一个部分、为实现这一点而进行的调试是一个很好的建议。

    我认为您的演示非常完美。  请与客户一起关闭此案例。   

    此致、

    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryan - San、

    Grzegorz-San、

    我能够理解这种现象。
    感谢您的大力支持。

    此致、

    Nishie

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nishie-San、

    不用客气。 我很高兴听到您能够解决这个问题。

    此致、

    Grzegorz