主题中讨论的其他器件:DRV8881、 DRV8426
您好!
一位客户询问了短路测试结果。
随附的文档中包含波形和问题、您能评论吗?
e2e.ti.com/.../About-DRV8426E.pdf
此致、
Nishie
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Nishie-San、
请参阅数据表的第7.3.8.3节。 这说明了短路事件的模拟电流限制、该模拟电流限制尝试在 IOCP 抗尖峰脉冲后发生 OCP 事件之前减小电流。 这和 Itrip 不一样……我不相信发生了 Itrip。
此外、故障是否已锁存? 如果锁存、客户必须对 nSLEEP 或器件电源进行循环才能恢复。 如果锁存、则只能是 OCP 或 OTSD。 有时很难在 OTSD 中确定、因为芯片本身的温度上升速度非常快、摄像头的速度不足以拾取变化、或者热电偶的速度不够快。
此致、
Ryan
您好、Ryan - San、
感谢你的答复。
我还有其他问题。
1.我认为,在数据表的相关部分中,您提到的电流限制如下所示。 对吗?
'每个 FET 上的模拟电流限制电路通过移除栅极驱动来限制流经 FET 的电流。'
2.如果是、这是否意味着除了跳闸电路和 OCP 电路之外还有电流限制电路?
如果不是、我根本不理解在消隐时间内限制电流的因素、所以请给我详细的解释。
此致、
Nishie
您好、Ryan - San、
电流限制是 OCP 块的一部分。 它与 Itrip 电路不同。
->好的,我们要确认“电流限制是 OCP 块的一部分”。
- OCP 模块上除了 Itrip 电路外还有电流限制电路。
我们认识 到,传统 步进电机驱动器(如 DRV8881) 在 OCP 块上没有电流限制电路。
DRV8426是否将其添加为全新功能?
此外、DRV84系列产品是否也具有相同的功能?
- 数据表中没有 OCP 块上电流限制电路的详细说明。
您能告诉我们以下几点吗?
1、电流上限是多少? 在客户的波形上,电流限制似乎是7.4A。
2.电流上限的消隐时间是多少? 什么都没有?
3.如果 OCP 模块上有电流限制电路,我们是否连接了预期行为的波形?
此致、
Nishie
Nishie-San、
这个块很常见。 您可以查看 DRV8881数据表...此处提供了相同的说明。 这不是新的、整个 DRV84xx 系列都具有此操作。
1) 1) 当电流大于 IOCP 时、电流限制开始。 电流将继续上升、直至 Rdson 作为限制栅极驱动的一部分增加。 然后它将开始下降。
2) 2) 此功能没有消隐时间。
3) 3) 这是预期行为。 器件将像您看到的那样保护自身。
此致、
Ryan
您好、Ryan - San、
好的、我们在 OCP 块上有电流限制电路。
我们得到了我们附加的 Waveform1是预期行为。
但是、我们要确认 Waveform2。
尽管条件相同、但 Waveform1和 Waveform2之间仍存在差异。
对于 Waveform2、与 Waveform1相比、电流似乎快速下降。
是否与关注您的评论有关?
“电流将继续上升,直到 Rdson 作为限制栅极驱动的一部分而增加为止。 然后它将开始下降。 "
如果 Rdson 增大与 Rdson 没有任何关系、您是否有任何建议?
例如:在慢速衰减模式下的 Toff 期间,它会发生短路事件,可能是该问题,
然后、您提到了以下内容;
“此外,故障是否已锁存? 如果锁存、客户必须对 nSLEEP 或器件电源进行循环才能恢复。 如果锁存、则只能是 OCP 或 OTSD。 有时在 OTSD 中很难确定,因为芯片本身的温度上升很快,摄像机无法快速地拾取变化,或者热电偶也不够快。”
->客户已检查故障锁存。 因此、故障只能是 OCP 或 OTSD。
关于 OTSD、客户用手检查了器件、但没有发热。
尤其是、我们想知道 Waveform2原因的原因。
此致、
Nishie
Nishie-San、
在波形2中、在 CH3 (AOUT2)中、低侧似乎导通。 在波形1中、输出保持高电平、高电流状态继续。 我之前忘记问过、但这是输出到输出短路吗? 我认为是这样。
在某些情况下、可以在 IOCP 之前达到 ITRIP。 尤其是在短接中存在电感或在长电缆的末端施加短路时(具有电感)。 这将减慢电流上升速度、使其在 IOCP 之前具有 Itrip。 它们是独立电路、如前所述。 如果发生 Itrip、则可能会出现慢速衰减模式、两个输出都将进入低电平状态。 这将更快地降低电流。
我认为这是波形2情况下发生的情况。
此致、
Ryan
您好、Ryan - San、
感谢你的答复。
在某些情况下、可以在 IOCP 之前达到 ITRIP。
->在波形2上,电流限制在100ns 内。
Itrip 的消隐时间= 1.0us。
然后、消隐时间开始在输出更改状态后计数。(请参阅以下 URL。)
"也可以在输出状态发生变化时使用。 消隐时间旨在避免状态变化期间发生虚假过流事件。"
根据输出条件、消隐时间可能更短?
此外、nFault 似乎被置为有效。 是否在相同的时间内检测到跳闸和 OCP?
此致、
Nishie
Nishie-San、
您能告诉我应用此短路时的输入状态是什么...两个波形都是一样的?
1)。 电机是否在移动和短路? 波形#1/#2的条件相同?
2) 2) 电机是否已加载?
3) 3) 什么是衰减模式?
4) 4) 什么是 VREF?
5) 5) B 通道上观察到的行为是否相同?
波形#2是否可重复? 在波形1中应用短路后是否立即在波形2中应用短路? 或者在短条件之间是否存在很长的时间? 如何清除短路之间的故障? 是否已对 nSLEEP 进行下电上电或下电上电?
此致、
Ryan
您好、Ryan - San、
您能告诉我应用此短路时的输入状态是什么...两个波形都是一样的?
1)。 电机是否在移动和短路?
>否
波形#1/#2的条件相同?
>是。
2) 2) 电机是否已加载?
>否
3) 3) 什么是衰减模式?
>智能调优纹波控制
4) 4) 什么是 VREF?
>VREFA=0.05V~0.1V
5) 5) B 通道上观察到的行为是否相同?
>通道 B 也发生了同样的现象
波形#2是否可重复? 在波形1中应用短路后是否立即在波形2中应用短路?
>是。
或者在短条件之间是否存在很长的时间?
>是
如何清除短路之间的故障? 是否已对 nSLEEP 进行下电上电或下电上电?
>释放 nFAULT 的锁存器后,将操作 SLEEP 引脚以恢复它。
(即使电源已打开/关闭、也会获得相同的结果。)
此致、
Nishie
Ryan San
感谢您的合作!
我与 Nishie San 合作。
我们得到了您请求的波形。
请参阅附件文件。
e2e.ti.com/.../20220510_5F00_DRV8426.pdf
此致、
大田松本
Ryan San
感谢你的答复。
在这些短路事件期间、输入的状态是什么?
它们是完全转换还是保持在稳定状态? 如果保持稳定状态、每个输入引脚上的电压是多少?
->我们听说他们保持相同的输入条件,我们将再次确认。
然后、我们将重新生成客户得到的波形。
作为参考、客户在进行简短测试之前获得了输入条件。
(请参阅波形。)
CH1=AEN、CH2=APH、CH3=AOUT1、CH4=AOUT2
此致、
大田松本
您好、Crzegorz-San 和 Ryan-San、
到目前为止发布的波形有一个测试引脚连接到客户电路板上器件的 OUT 端子、并且通过将引线与这个测试引脚接触来执行一个短路测试。
此外、还连接了使用机械开关执行短路测试时的波形。
我认为抖动不会产生任何影响、但我希望能有任何评论。
CH1:AOUT1、Ch2:nFAULT、Ch3:AOUT3、Ch4:短路电流
CH1:机械开关的两端、Ch2:nFAULT、Ch4:短路电流
此致、
Nishie
您好、Nishie-San、
我同意您的观点,抖动/接触弹跳可能不会导致开关差异,短路后,AOUT1和 AOUT3保持在同一水平(您发送的最后一个波形的第一个波形)。
通过查看更长的电流波形、我们可以看到它们的持续时间大约为1.6-2us、这意味着 OCP 电路在 OCP 抗尖峰脉冲时间为1.8us 时关闭电流。 在电流负斜率时、AOUT 端子会出现明显的振铃、这意味着在 OCP 电路关闭所有 MOSFET 导致的快速衰减期间会快速关闭电流。
通过观察较短的电流波形、我们可以看到大部分波形在开始时缓慢衰减、而没有振铃、我认为该部件是由具有慢速衰减模式的 Itrip 电路引起的。 在1.5-2us 电流开始更快衰减并导致振铃后、该部分可能由具有快速异步衰减的 OCP 电路引起。 我想、如果 APH 和 AEN 端子接通时间足够长、在发生短路之前、Itrip 电路可以在无额外延迟(1us 消隐时间)的情况下关闭电流。 我无法解释短电流波形和长电流波形之间的时间、该时间大约为2.5us、而不是7uS 最小值(PWM 关断时间)。
使用不同的关断时间和衰减设置进行短路测试可能有助于 更好地了解关断过程并检查我所说的内容是否正确。
以上只是我的想法、我对 DRV8426没有经验、可能是错误的。
此致、
Grzegorz
您好、Grzegorz-San、
感谢你的建议。
您好、Ryan - San、
客户在以下条件下测量了波形。
①输出短路后、输入信号(APH、AEN)从低电平变为高电平。
纹波控制衰减
② μ s 将输入信号设置为高电平后、将输出短路。
混合衰减
-toff = 7us
③ μ s 将输入信号设置为高电平后、将输出短路。
混合衰减
-toff = 32us
每项测试连续执行5次、并获得相似的波形。
e2e.ti.com/.../DRV8426E_2C00_-short-test.pdf
根据这些数据,“如果 APH / AEN 在 H 状态下没有持续变化,则 Itrip 没有消隐时间,因此当达到跳闸电流时,它正在运行以进入衰减控制。” 识别是否正确?
此致、
Nishie
您好、Ryan - San、
很抱歉、没有解释。
我们创建了有关测试条件和进行的短路测试的材料。
如果您可以检查所附文件和评论、我将不胜感激。
e2e.ti.com/.../20220526_5F00_DRV8426E.pdf
此致、
Nishie