This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV2665:压电式驱动建议

Guru**** 1774980 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8662, DRV2700, DRV2665
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1105784/drv2665-piezoelectric-drive-recommendations

器件型号:DRV2665
主题中讨论的其他器件:DRV8662DRV2700

尊敬的 TI:

项目说明:客户需要一个压电驱动芯片来驱动具有2uF 负载的压电电机、并且需要输出 摆幅为1kHz 30-90V 的正弦波。

客户看了 drv2665、drv2700和 drv8662、但是当负载为2uF 时、输出摆幅会衰减、无法达到90V。 是否建议使用良好的方案。

或者我能否为电路构建高电压运算放大器和升压,是否有一个好的建议?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    DRV 系列升压压电式器件很遗憾、在1kHz 90V 下无法驱动2uF

    我认为、您对具有高电压运算放大器和外部升压转换器的分立式解决方案的想法是最佳选择。

    您应将此问题解答到电源管理论坛、并询问可提供必要电流的升压转换器。

    如果我的数学公式正确、1kHz 时为2uF、则电抗约为80欧姆。因此、您需要90 V 时的峰值电流为~1A  

    此致、
    Arthur