This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV201A:音圈电机驱动器解决方案

Guru**** 678420 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV2510-Q1, DRV201A, DRV8210
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1105671/drv201a-voice-coil-motor-driver-solutions

器件型号:DRV201A
主题中讨论的其他部件:DRV2510-Q1DRV8210

大家好、  

我的客户正在寻找音圈电机驱动器解决方案。 我在 TI.com 上找到 DRV201A 和 DRV2510-Q1。 但该规格不适合要求。  

你有其他建议吗?

规格要求:  

  1. 用于在 USB 摄像头中自动对焦的 VCM  
  2. 驱动电流>= 200mA
  3. 使用 VRC 功能
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hollis、

    DRV201A 是专为 VCM 设计的驱动器。 但让我看看我们还有哪些其他选择。 我将在24小时内与您联系。

    此致、

    Pablo Armet

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hollis、

    DRV8210还可用于驱动 VCM 负载、但不附带 VRC 功能。 如果您对这两款器件有任何疑问、敬请告知。

    此致、

    Pablo Armet