请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:DRV201A 主题中讨论的其他部件:DRV2510-Q1、 DRV8210
大家好、
我的客户正在寻找音圈电机驱动器解决方案。 我在 TI.com 上找到 DRV201A 和 DRV2510-Q1。 但该规格不适合要求。
你有其他建议吗?
规格要求:
- 用于在 USB 摄像头中自动对焦的 VCM
- 驱动电流>= 200mA
- 使用 VRC 功能
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
大家好、
我的客户正在寻找音圈电机驱动器解决方案。 我在 TI.com 上找到 DRV201A 和 DRV2510-Q1。 但该规格不适合要求。
你有其他建议吗?
规格要求: