This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8343-Q1:PSpice 模型不包含必要的引脚

Guru**** 657500 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8343-Q1, DRV8353
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1101424/drv8343-q1-pspice-model-doesn-t-contain-necessary-pins

器件型号:DRV8343-Q1
主题中讨论的其他器件: DRV8353

我想仿真(PSpice) DRV8343栅极驱动器的 CSA。  我下载了可用模型(https://www.ti.com/lit/zip/slvmd44)、但符号仅包含11个引脚(如所附图像中所示)。

请提供建议。  此外、请详细说明"COMP_BOBOBO"符号的功能。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rajeev、

    DRV8343-Q1 PSPICE 模型仅包含用于单个独立半桥的栅极驱动输出。 它不会模拟 CSA 性能。  

    我们需要时间与系统确认 COMP_Bob 功能。  

    谢谢、
    Aaron

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Aaron、

        感谢您的回答。  如何最好地仿真 DRV8343 CSA 的性能?  具体而言、我想知道输入滤波器将如何影响精度。

    此致、

    Rajeev

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rajeev、  

    如果 PSPICE 仿真模型不涵盖 CSA 输入滤波、则仍然可以在理论上和实验上评估 CSA 输入滤波的影响。  

    一般而言、以下两点应正确:  

    1. CSA 输入滤波将有助于减少 /减轻从分流电阻器上的电机电流反馈中观察到的高噪声瞬态  
    2. 输入滤波电容器需要一些时间进行充电和放电、因此 ADC 的采样间隔必须考虑一些因素、以便为 CSA 和电容器提供一定的"延迟时间"、从而使测量准确

    以下资源也应有助于:  

    请告知您的信息是否能够回答您的所有问题、并 告知我们是否需要进一步的支持。  

    如果可能、如果完成、还应帮助将该主题标记为"已解决"。 谢谢!  

    此致、  
    Andrew  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Andrew:

        除了布局"最佳实践"应用之外、我还查看了链接的 E2E 主题和 TIPL 培训视频。注意。  这些信息来源不能满足我的分析、因此我希望模拟问题。  您能否至少告知我 DRV8353的 CSA 拓扑以及 CSA 的输入电阻器值?

    谢谢、

    Rajeev

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rajeev、  

    我将跟进团队、看看我们是否能够提供所需的信息  

    我们的目标是在最晚一周结束前获得回复  

    此致、  
    Andrew  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Andrew:

        谢谢你。  DRV835x 数据表提供的有关 CSA 规格的信息出奇地少。  由于 CSA 是器件架构的重要组件、设计人员需要了解其特性。

    此致、

    Rajeev

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rajeev、  

    我与我的团队成员就该主题保持一致、但最新的内部讨论表明、我们可能无法公开共享此信息

    此致、  
    Andrew  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Andrew:

        在这种情况下、TI 如何建议用户为给定应用设计 PGA 的输入滤波器?

    此致、

    Rajeev

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rajeev、  

    对于输入滤波器设计、我们可以让客户选择如下截屏所示的实施方案:

    • 对于特定于电机驱动器的应用、这通常是我在 TI EVM 和客户定制 PCB 上看到的应用方式。  
    • 一种一般的最佳做法是选择 R-C 值、使滤波器的截止频率大于电机换向 PWM 的预期频率的10倍、这样我们就不会意外地滤除电机反馈本身。  
    • 上面共享的其他资源将指示如何优化布局、组件等级等

    此外、有关我们能够提供的信息范围、请参阅之前有关此 DRV8343-Q1器件的 e2e 帖子。

    https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1073326/drv8343-q1-low-side-current-feedback-gain-error-with-input-filter/3972150?tisearch=e2e-sitesearch&keymatch=input%20filter#3972150

    此致、  
    Andrew  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Andrew:

        感谢您提供的其他有用信息。  您刚才为 DRV8343提供的包含 CSA 所需电阻器值的链接显示了一个(稍微)与最新数据表中包含的电路有所不同-仅供参考。  由于我使用的是 DRV8353、您是否要确认该器件中使用的 CSA 的电阻值?

    此致、

    Rajeev

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rajeev、

    我们将在本周结束前再次与您进行讨论。

    此致、

    Anthony Lodi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rajeev、  

    只是想在这里分享更新-我在上周与设计团队讨论了此信息、我希望在接下来的几天内得到答案、具体针对 DRV835x。

    此致、  
    Andrew  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rajeev、  

    具体而言、对于 DRV8353器件、CSA 的实现方式是相同的-因此您可以重复使用下图中的电阻器值、该图是在 DRV8343-Q1 e2e 文章中重新发布的。  

    此致、  
    Andrew  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Andrew:

    感谢您提供我为 DRV8353请求的信息。

    此致、

    Rajeev