This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MotorWare 与 MotorControl SDK 示例对比

Guru**** 666710 points
Other Parts Discussed in Thread: MOTORWARE, LAUNCHXL-F280025C, BOOSTXL-DRV8320RS, BOOSTXL-DRV8323RH
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1105067/motorware-vs-motorcontrol-sdk-examples

主题中讨论的其他器件:MOTORWARELAUNCHXL-F280025CBOOSTXL-DRV8320RSBOOSTXL-DRV8323RH

您好!

我将订购 LAUNCHXL-F280025C 和 BOOSTXL-DRV8323RH 组合、因为它非常适合学习具有 通用电机控制实验室的 MotorControl SDK、在比较 MotorWare 时、它有许多示例、如 Lab09场强减弱、 MotorControl SDK 在 \BOOSTXL-DRV8320RS\example projects\F28004x\InstaSPIN-FOC\...  F280025C 示例是否足够?

是否只有一个通用电机控制实验室示例可以涵盖 M otorWare 和 F28004x + DRV8320RS 示例?  

Thx、

老虎

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    单独的 F28004x 实验和单个 F28002x 实验支持的功能有很好的重叠。 如果您看 一下通用实验指南、您会发现、除了具有单独的项目外、还可以编辑编译级别和预定义符号来测试不同的功能。

    例如、场强减弱具有其自己的项目、而是有一个可用于启用场强减弱代码的预定义符号(motor1_FWC)。

    惠特尼