Other Parts Discussed in Thread: DRV8306, CSD88584Q5DC
主题中讨论的其他器件: CSD88584Q5DC
我在便携式设备中使用了 drv8306。
用于电机的12V 直流电源。
- 50W 功率输出
-以下是我的电路。
-8000rpm ~ 30000rpm 速度控制
-15K PWM
- MCU:STM32BOG1RCT6

问题是 、在没有负载的情况下、温度高达近120摄氏度。
我检查了相位阶数、霍尔 没有问题。


我在同一条件下使用另一个电机驱动器驱动电机、温度仅为70摄氏度。
我不知道为什么电机的温度这么高、 有人能 给我一些建议吗?
谢谢、
此致、
Matt