This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8244-Q1:使能引脚与寄存器之间的关系

Guru**** 665180 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1104795/drv8244-q1-enable-pin-vs-register

器件型号:DRV8244-Q1

大家好、团队、  

在 SPI 版本中、可通过寄存器写入(DRV_OFF)来关闭 DRV8244。

是否仍然需要使用 HW 引脚或是否可以将其保持断开?

是浮动引脚还是建议连接到 GND 还是 VCC?

非常感谢

Josef

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Josef、

    问得好!

    DRVOFF 引脚在内部上拉至 VDD。  因此、如果保持悬空、则根据下表、器件将始终处于关闭状态、因为它与内部寄存器进行逻辑或运算。

    因此、如果客户仅希望通过 SPI 控制此功能、则 DRVOFF 引脚应从外部连接到 GND。

    此致、

    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kehr 先生、

    感谢您的支持、但我仍有一些问题。

    您写道、SPI 位和 DRVOFF 引脚可以在内部进行 OR 运算。 那么、当 DRVOFF 引脚悬空时、为什么它应始终处于关闭状态? 如果我得到正确答案、那么无论外部引脚处于哪个状态、都无关紧要。 另一方面、如果我们在 GND 上设置此外部引脚、我们始终必须选择和条件、难道不是吗? 如果它处于或处于条件状态、它将始终处于活动状态、不是吗?

    另一个问题:睡眠模式下的静态电流是否可能更高、因为 DRVOFF 引脚上拉至 VDD 并对 GND 短路?

    感谢您的大力支持。  

    BR、  

    Martin Blinzler

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Blinzler 先生

    我认为数据表中存在一个错误、导致了我的一些困惑。  我确认了。  请再给我24小时。

    此致、

    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Blinzler 先生

    因此、数据表中没有错误、只是我的部分混淆了。  

    如果 DRVOFF_SEL 位设置为"1"、则外部 DRVOFF 引脚和内部 S_DRVOFF 位之间存在逻辑与。  因此、如果悬空外部 DRVOFF 引脚(具有内部上拉电阻)、则可以通过 S_DRVOFF 位控制 DRVOFF 状态。  "1"将禁用输出、"0"将启用输出。

    我希望这一点更加明确,我对这种混乱表示歉意。

    此致、

    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kehr 先生、

    那么、我的理解是否正确、如果我们为  DRVOFF_SEL 选择 AND 条件 并使用 SPI 中的 S_DRVOFF 位控制激活、则可以有一个悬空的 DRV_OFF 引脚?

    感谢您的澄清。

    BR、

    Martin Blinzler

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Blinzler 先生

    您的理解是正确的。  很抱歉、我之前感到困惑。  我只是在考虑"或"案例。   

    此致、

    Ryan