大家好、团队、
在 SPI 版本中、可通过寄存器写入(DRV_OFF)来关闭 DRV8244。
是否仍然需要使用 HW 引脚或是否可以将其保持断开?
是浮动引脚还是建议连接到 GND 还是 VCC?
非常感谢
Josef
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
大家好、团队、
在 SPI 版本中、可通过寄存器写入(DRV_OFF)来关闭 DRV8244。
是否仍然需要使用 HW 引脚或是否可以将其保持断开?
是浮动引脚还是建议连接到 GND 还是 VCC?
非常感谢
Josef
您好、Kehr 先生、
感谢您的支持、但我仍有一些问题。
您写道、SPI 位和 DRVOFF 引脚可以在内部进行 OR 运算。 那么、当 DRVOFF 引脚悬空时、为什么它应始终处于关闭状态? 如果我得到正确答案、那么无论外部引脚处于哪个状态、都无关紧要。 另一方面、如果我们在 GND 上设置此外部引脚、我们始终必须选择和条件、难道不是吗? 如果它处于或处于条件状态、它将始终处于活动状态、不是吗?
另一个问题:睡眠模式下的静态电流是否可能更高、因为 DRVOFF 引脚上拉至 VDD 并对 GND 短路?
感谢您的大力支持。
BR、
Martin Blinzler
Blinzler 先生
因此、数据表中没有错误、只是我的部分混淆了。
如果 DRVOFF_SEL 位设置为"1"、则外部 DRVOFF 引脚和内部 S_DRVOFF 位之间存在逻辑与。 因此、如果悬空外部 DRVOFF 引脚(具有内部上拉电阻)、则可以通过 S_DRVOFF 位控制 DRVOFF 状态。 "1"将禁用输出、"0"将启用输出。
我希望这一点更加明确,我对这种混乱表示歉意。
此致、
Ryan