This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8251:有关故障的问题

Guru**** 1212120 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8251
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1112366/drv8251-questions-about-fault

器件型号:DRV8251

Q1)似乎有三个系统故障(OCP、TSD、UVLO)。如果其中一个发生、 MCU 如何知道发生了此故障(电机因故障而停止)? 您能否推荐一种拓扑来实现这一目的?

Q2)假设 ITRIP (电流调节)设置为低于 IOCP 的值。如果电机绕组发生短路、电流是否仍在 ITRIP 上调节? 还是发生了 OCP 故障?

Q3) VOCP_ISEN 附加保护的确切条件是什么? 这是否与 OCP 或电流调节完全独立?

感谢您的提前帮助。

此致

Hak-Jin Jeong

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    [引用 userid="525460" URL"~/support/moter-drivers-group/moter-drivers/f/moter-drivers-forum/1112366/drv8251-questions-about -fault"]Q1)似乎有三个系统故障(OCP、TSD、UVLO)。如果其中一个发生, MCU 如何通过停止电机故障来知道发生的情况? 您能否推荐拓扑来实现这一目的?[/quot]

    DRV8251没有故障指示灯引脚。  您必须使用 MCU 测量输出电流或电压、并查看其是否意外降至0。  任何具有  nFAULT 引脚的驱动器都可以正常工作、例如 DRV8872

    [~ userid="525460" URL"/support/moter-drivers-group/moter-drivers/f/moter-drivers-forum/1112366/drv8251-question-about -fault"]Q2)假设 ITRIP (电流调节)设置为低于 IOCP 的值。如果电机绕组发生短路,电流是否仍在 ITRIP 稳压? 或者是否发生 OCP 故障?

    驱动器将尽力调节流向 ITRIP 的电流、但在硬短路情况下、电流的上升速度将比驱动器调节电流的速度快得多。 发生这种情况时、驱动器将触发 OCP 故障。

    [~ userid="525460" url="支持/电机驱动器组/电机驱动器/f/电机 驱动器-论坛/1112366/drv8251-question-sice-about -fault"]Q3) VOCP_Isen 附加保护的确切条件是什么? 这是否与 OCP 或电流调节完全独立?[/quot]

    VOCP_ISEN 是 ISEN 引脚上的过流保护跳闸点。  它与 OCP 和电流调节无关。 当 VM 电压较低或 ISEN 引脚上的 RSENSE 电阻为高电平时、这可提供额外的保护。  您可以在8.4.3.1过流保护(OCP)中阅读有关该功能的更多信息

    此致、  

    Jacob