This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8840:当电机换向时、在进入斩波电流平台之前会出现高脉冲电流

Guru**** 681440 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1112882/drv8840-when-the-motor-is-commutating-high-pulsed-current-is-present-before-entering-the-chopping-current-platform

器件型号:DRV8840

大家好、

以下是客户提出的问题、可能需要您的帮助:

在慢速衰减模式下、当电机电流在进入斩波电流平台之前脉冲为高电平时、高电平和低电平(无 PWM)电机换向、但在快速衰减模式下不会发生高脉冲电流。 电机 VM 24V、0.5A 运行电流。 斩波电流值设置为4A  

下图显示了具有高脉冲电流的慢速衰减模式电流波形。 斩波不会开始、而是在经过一段时间后开始。 这是为什么?  

您可以帮助检查此案例吗? 谢谢。

此致、

樱桃

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    樱桃

    我很难准确理解这个问题。  在所连接的波形中、两个示波器通道是什么?  一个是电流,另一个是????   

    器件的输入和输出是什么?  原理图?  我不能肯定我甚至完全理解这个问题。

    此致、

    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryan、

    感谢你的帮助。

    请允许我澄清一下、这里的问题是、换向时电流尖峰不受斩波限制的原因?

    [引用 userid="6652" URL"~/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1112882/drv8840-when -motor-is-***-high-pulsed-current-ise-prese-forme-forme-here-form-the -chhop-current-platform/4125003#4123]波形中的两个通道是连接的波形、  一个是电流,另一个是????  [/报价]

    一个是100mV/A、另一个没有意义、可以忽略。

    [~引脚 userid="6652" URL"/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1112882/drv8840-when -motor-is-***-high-pulsed-current-ise-prese-forme-forme-chhop-current-platform/4125003#4125003]/引用的器件输入是什么和输出?]

    输入由高电平和低电平控制。  

    [引用 userid="6652" URL"~/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1112882/drv8840-when -motor-is-reifing-high-pulsed-current-ise-prese-forme-forme-here-form-chhop-current-platform/4125003#45003]/quothere[]

    在下图中、蓝色是电流波形、黄色是输出波形:

    谢谢、此致、

    樱桃

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    樱桃

    我能看到另一个输出在做什么吗?  我假设他们使用电流探头来测量电流、电流围绕电机线?

    此致、

    Ryan