This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8873H-Q1EVM:铜厚度

Guru**** 665180 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8243H-Q1EVM, DRV8873H-Q1EVM
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1107034/drv8873h-q1evm-copper-thickness

器件型号:DRV8873H-Q1EVM
主题中讨论的其他器件:DRV8243H-Q1EVM

大家好、

您能告诉我们 EVM 每层覆铜厚度的长度是多少?

Regareds、

北井高桥

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Takahashi- San、

    每层的铜重量为2盎司。  这相当于厚度为70微米。

    此致、

    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ryan、

    您还能告诉我们 DRV8243H-Q1EVM 每层覆铜厚度的长度是多少?

    此致、

    北井高桥

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Takahashi- San、

    电路板本身的长度或 DRV8243H 周围覆铜区的长度?  如果您能够了解您的需求、我会有所帮助。

    此致、

    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ryan、

    我的问题是 铜厚度 DRV8243H-Q1EVM 的长度、正如我 在第一篇文章中问的 DRV8873H-Q1EVM 厚度一样。

    此致、

    北井高桥

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Takahashi- San、

    将来、请启动新帖子以避免混淆。

    DRV8243H-Q1EVM 也是2oz。   

    此致、

    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ryan

    谢谢!

    很抱歉让人困惑。

    此致、

    北井高桥